This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N-Q1:LM4040 2.5V

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801826/lm4040-n-q1-lm4040-2-5v

器件型号:LM4040-N-Q1

我们公司使用 LM4040AIM3-2.5V 来制作帧捕捉器。

必须使用我们的产品(帧捕捉器)向客户提交 RoHS 测试报告。

我希望收到该文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yumi、您好!

    您应该能够在此处访问 RoHS 信息:
    www.ti.com/.../report

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。 但我们需要"RoHS 测试报告文档"。 因为我们必须向客户提交 RoHS 测试报告文档。 我能否收到 RoHS 测试报告文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yumi、

    如果您需要此设备的更多报告、您需要直接联系客户支持中心、他们将支持您的信息请求。 他们的信息是:

    客户支持中心: http://ti.com/csc ,选择“向 TI 发送电子邮件”选项
    电话号码:1-703-344-7012

    谢谢、
    Abhinav。