This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位时序

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802766/tps3808-reset-timing

器件型号:TPS3808

您好、Michael、

感谢您的回复。您能在下面帮助澄清一下吗

1.如果 MR 在 SENSE 达到 VIT 以下100ns 内脉冲低电平,那么复位输出将在用户定义的复位周期内保持低电平(我保持为150ms)? 或 RESET 被拉至低电平、直到 SENSE 达到 VIT

2.如果 MR 在 SENSE 达到 VIT 后脉冲为低电平,并且复位输出处于用户定义的复位周期,则复位将在150ms (复位时间)后变为高电平

谢谢、

迪维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维

    在 SENSE 高于 VIT+*和* MR 为逻辑高电平之前,RESET 始终为低电平。 无论最后发生哪一种情况、都会设置复位延迟计时器。

    2.如果在器件已复位时 MR 为低电平脉冲、则 MR 脉冲无效。 一旦 MR 为逻辑高电平并且 SENSE 高于 VIT+,则用户定义的复位延迟开始。 一旦延迟时间到期、复位就会释放回高电平、除非上述任一条件导致器件保持复位状态。

    如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!