This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450:LM3450调光器

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3450AEV120V30, LM3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800810/lm3450-lm3450-dimmer

器件型号:LM3450

大家好、

我有 LM3450AEV120V30套件、我对该控制器有疑问:

保持电流机制是从调光器灌入电流以保持与调光器正常工作的放电电路。

泄放器的缺点是效率+PF+THD 降低、

当不存在调光器时、LM3450中的排气功能仍在工作、即使不需要也是如此(我在 EVAL 板中检查过)。

我有一个 MCU 可以检测何时存在调光器。 如果 MCU 可以禁用 LM3450中的排气电路、我将不胜感激。

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应查看 LM3450 (非 A)版本。 'A'版本将始终添加加载。 数据表中对此进行了大量说明(请参阅第26页、并阅读数据表中"A"版本与非 A 版本之间的所有差异)。

    此外、没有230 VAC 调光器、当一直打开时、不会显示 TRIAC 上升沿、因此很难检测到。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我使用120V Traics。

    我了解"非 A"版本、最大限度地降低了功耗、并以我所拥有的2级解决方案为目标。 但根据数据表、在某些情况下(在哪些情况下不能完全理解)、可能会导致 Triac 缺火。 TI 声称、在2级驱动器中、这不是问题、但在数据表的其他部分中、TI 客户认为缺火会导致解码的相位角不准确。 我的 MCU 使用解码后的相位角。

    因此、我宁愿使用 A 版本、不缺火、希望在没有 Triac 存在时绕过它。

    e2e.ti.com/.../LM3450.docx

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我读错了。

    我会考虑将开关与 Rhld 电阻器串联(通过开关 I 表示晶体管或 MOSFET)、它可能仍需要连接高阻值电阻器、这会对效率产生很大影响。 根据您是否在使用、chld 可能还需要一些东西。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、