This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:输出上的纹波噪声

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802772/tps43061-ripple-noise-on-output

器件型号:TPS43061

我们最近在一些主电源中使用 TPS4306进行了散件。 使用5V 输入、我们以696kHz 的频率升压至12V。 当 LDRV 被置为高电平时、我们会注意到一个相当大的纹波(~1V)。 我们希望有人查看我们的布局、并希望回答一些有关预期纹波的问题。 不幸的是、由于机密性、我无法在这里发帖、但如果有人能与我们联系、那就太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    我已通过 PMS 系统向您发送了一个请求、让我们通过电子邮件继续讨论。 我将关闭这里的这个线程。 请记住向我发送您的 sch 和关键波形。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi。