This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:为1节导线 aсid Ω 电池充电

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802640/bq24650-charging-1-cell-lead-a-id-battery

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ24610

尊敬的先生,早上好

我有5.1V 电源-传统电源、不是太阳能电池板。

请回答:

1) 1)是否可以为1节铅 aсid 电池充电? ("大容量电压"= 2、47V; "浮动电压"= 2、35V)。 电池充电将在 -40°C 至60°C 的温度范围内发生  

2) 2) CC 充电期间能否设置3A 充电电流?  (因为我有25Ah 2V 电池、 我想快速为其充电)。

3) 3)我看到、图2上的电路有两个输出:系统负载和电池组。 我可以将负载连接到电池组输出吗?  如果 将负载连接到系统负载输出、则其上的电压将小于二极管 D3上的压降。  

4) 4)我需要向 TS 输入馈入什么电压?

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by e2e.ti.com/.../application-note-bq24650.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    如果不使用太阳能输入、您可以使用 BQ24610作为外部电路、使用 BQ24650中的 STAT2引脚设置浮点电荷、也可以在 BQ24610上使用。 借助 BQ24610、您还可以单独设置充电电流和预充电电流。 要回答您的问题:
    1.是的、您可以为单节铅酸电池充电、因为 BQ24650/10支持低至2.1V VBAT、并且您可以安全地将浮动充电电压设置为2.35V、因为它高于最小限制。
    2. BQ24650根据感应电阻器的值设置充电电流。 Ichg = 40mV/RSR、您可以为3A 充电计算适当的 RSR、但预充电和终止也将关闭此值、这意味着预充电电流将为1/10快速充电电流(0.3A)。 BQ24610支持基于 ISET1电压和 RSR 的3A 充电。 Ichg = Viset1/(100*RSR)、和基于 VISET2电压的单独预充电/终止。
    3.是的,如果 SYS 要跟踪电池电压,您可以根据您的应用在 SYS 或 BAT 上连接系统负载。 如果使用 BQ24610,则具有 PowerPath 功能,集成栅极驱动器控制 BAT 和 SYS 之间的 PFET,因此 SYS = VBAT - ILOAD* Rdson 或 SYS 根据适配器是否连接来跟踪 VIN。
    4、电源电压为3.3V (VREF)的40%至70%、因此充电器不会超出冷热温度并暂停充电。