This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:TPS23841 PoE 管理

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802628/tps23841-tps23841-poe-management

器件型号:TPS23841

大家好、


我对建议用于 TPS23841的 I2C 通信的光耦合器有一个过时的问题。
德州仪器(TI)在此示波器中指示 PS8821-2:

http://www.ti.com/lit/an/slva229/slva229.pdf

现在、这些光耦合器已停产。
我可以使用什么光耦合器作为替代产品?

提前感谢、
迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    PS8802-2 是 PS8821-2的替代产品。 您还需要对上拉电阻器进行一些细微更改( PS8802-2数据表中建议使用2K、4K)。 谢谢。  

    此致、

    一分钱