This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:断电问题

Guru**** 2555260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802629/bq76940-power-off-problem

主题中讨论的其他器件:BQ76940

当主 MCU 进入低功耗状态时、我需要关闭 BQ76940的电源。 因此、我关闭了电路板上的 BQ_RST。 再次上电后、我发现 DSG_ON 被清除、OCD 被设置为高电平。 如何解决此问题? ? 我的断电操作是否非法? 如果我一直这么做、BQ76940的工作是否会失败?

 

硬件图:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiufeng、
    为了降低功耗、最好使用关断命令序列将 bq76940置于运输状态。 移除 REGSRC 电源将移除 FET 驱动器和 REGOUT 的电源、后者为包括 OCD 和 SCD 电路以及任何外部使用在内的一些内部电路供电。 当重新应用 REGSRC 时、OCD 或 SCD 的比较器可能会在电源升高时跳闸。
    关闭 REGSRC 不会对器件造成有害影响、但您可能会首先关闭 FET、并在重新加电时清除任何故障。 运输模式在降低功率时可能更好。