This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的15W 隔离式电源

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802653/recommended-15w-isolated-power-supply

主题中讨论的其他器件:PMPTPS40210

您好 TI

我们需要设计15W 隔离式电源板。            

输入为24V。

输出可支持5V/12V/18V/24V/48V            

一次只输出一个电压。

全部功率为15W。            

TI 是否推荐了芯片?

我们希望使用 MCU 来控制开关、以更改输出反馈分压器电阻。

谢谢、  

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    有许多 IC 和方法可用于创建您需要的内容。
    TI 参考设计网站是开始搜索的最佳场所。

    下面是指向我刚才进行的搜索的链接;
    www.ti.com/.../index.html

    此 PMP 设计是一个很好的示例。
    http://www.ti.com/tool/PMP6963

    此参考设计使用 TPS40210电流模式控制器、可从9V - 57V 的宽直流输入生成隔离式56V/0.35A 输出。 此设计在输出级上使用二极管整流、可在满载时实现高达89%的效率、峰值超过90%。

    您将需要修改设计、以允许在较低的输出电压和较高的输出电流下运行。