This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:LBC7的 TPS62175DQCT 鉴定报告将总 PO 厚度从24kA 更改为39kA (PCN#:20180927003.1)

Guru**** 2509855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802256/tps62175-tps62175dqct-qualification-report-for-lbc7-change-total-po-thickness-from-24ka-to-39ka-pcn-20180927003-1

器件型号:TPS62175

您好!

您能否提供 LBC7 TPS62175DQCT 资质审核报告的详细资质审核数据/报告、将总 PO 厚度从24kA 更改为39kA (PCN#:20180927003.1)?

供参考、( PCN#:20180927003.1)中嵌入的鉴定报告是所执行的某些类型的测试(例如、HAST、HTSL、MQ 和 TC)的快照。  

您是否可以提供预调节的测试结果、如 AutoClave、无偏压 HAST、THB/偏 压 HAST、温度周期、热冲击等。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angie:

    我会跟进这项质询,并在我得到答覆时作答。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angie:

    请您仔细检查 PCN#、因为根据该 PCN、TPS62175不在受该 PCN 影响的器件中。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    PCN #  

    20180927003.1确实显示 TPS62175DQCT 是受影响的器件之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angie:

    是的、你是对的。 我在寻找错误的 PCN。
    我联系了质量部门、他们告诉我、这是整个工业范围的格式、在 PCN 发布的资质审核报告中遵循。
    如果您想了解有关此主题的更多信息、或者如果所显示的资质不足以供您使用、请直接在此处联系我们的客户支持: www.ti.com/.../call-ti-support 、并请求备忘录以获取任何其他资质信息。

    希望这有助于回答您的问题。

    此致、
    Omar