This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:TPS53513/TPS548A20开关频率

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802546/tps53513-tps53513-tps548a20-switching-frequency

器件型号:TPS53513

我想知道开关频率的变化。

能不能告诉我精度(例如、x ±10%) 或测量 的开关频率分布数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sota-San、

    TPS53513的开关频率变化范围为+/-15%至+/-20%、具体取决于开关频率。  TPS53513没有内部振荡器。  它使用自适应导通时间和迟滞关断时间。  选择自适应接通时间时、以使产生的频率(1 /(t ON + 1 OFF))接近设定的频率。  因此、实际频率将根据具体应用而变化。