主题中讨论的其他器件: TPS61070
尊敬的 TI 专家:
我们正在开发使用 TPS61046为 OLED 显示屏供电的升压转换器电路。 参考以下电路参考。 我们观察到、一旦 EN 驱动为高电平、TPS61046的浪涌电流消耗就会高达560mA。 我们想知道这是否是我们期望的典型浪涌电流额定值? 是否有任何方法限制浪涌电流、因为我们希望将其降低至大约200mA? 通过实验、我们尝试通过将电感值从10uH 更改为1uH 来修改电感值、在上电时浪涌电流可限制为260mA。 您是否建议更改电感器值? 它会影响系统稳定性吗? 谢谢你。
VBAT:3.8V
输出电压:9V @ 20mA
L5电感器:10uH±10%/0806/DCR:1.2ohm/额定电流:225mA
C29:4.7uF±20%/0603/X5R/16V