This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:有关 TPS61046浪涌电流的问题

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799350/tps61046-question-on-tps61046-inrush-current

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件: TPS61070

尊敬的 TI 专家:

我们正在开发使用 TPS61046为 OLED 显示屏供电的升压转换器电路。 参考以下电路参考。 我们观察到、一旦 EN 驱动为高电平、TPS61046的浪涌电流消耗就会高达560mA。 我们想知道这是否是我们期望的典型浪涌电流额定值? 是否有任何方法限制浪涌电流、因为我们希望将其降低至大约200mA?  通过实验、我们尝试通过将电感值从10uH 更改为1uH 来修改电感值、在上电时浪涌电流可限制为260mA。 您是否建议更改电感器值? 它会影响系统稳定性吗? 谢谢你。     

VBAT:3.8V

输出电压:9V @ 20mA

L5电感器:10uH±10%/0806/DCR:1.2ohm/额定电流:225mA  

C29:4.7uF±20%/0603/X5R/16V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    当转换器启用时、它会将 Cout 充电至目标。 因此、即使在轻负载条件下、它也会产生大电流。 较大的 Cin、较小的电感和较小的 Cout 可能会有所帮助。 但您需要执行负载瞬态测试、以检查输出电压是否稳定且没有大纹波。

    我们还提供了类似用途的应用手册。 可以为您提供一些帮助。 www.ti.com/.../slva307b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请在转换器完成启动前禁用负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我研究了应用手册- slva307b、它提供了一种调整软启动时间的方法、以减小浪涌电流。 不过、所述方法适用于 TPS61070。 它是否也适用于 TPS61046? 此外、我还尝试将电感器值从10uH 更改为1uH、并注意到浪涌电流显著减小。 您是否认为修改电感器值以最大限度减小浪涌电流是一个好主意? 它会给系统带来不稳定吗? 非常感谢。

    此致、

    Peter    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Hoi Wa IP:
    该应用适用于 TPS61046、但要注意启动期间 FB 电压不应大于1.2V。

    是的、更改电感是一个不错的选择。 您可以执行负载瞬态测试以检查系统是否稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqi、
    非常感谢您的帮助。 另一个问题-您是否想解释降低电感值为何能够有效地降低浪涌电流?

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    ΔI 峰值电流限值是一个恒定值,则平均电流为 IPEAK-0.5*μ A。 ΔI μ H 主要受电感的影响。 电感越小、电流纹波越大、因此浪涌电流将减小。