This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:我们的解决方案是否可以支持5V 输入电压/V 输出电压20V 输出电流20mA 电源解决方案?

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800434/tps63070-may-we-have-solution-can-support-5vin-vout-20v-iout-20ma-power-solution

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS61170

你(们)好,先生  

我们是否有可支持5V 输入电压/5V 输出电压20V 输出电流20mA 电源解决方案的解决方案? 但输出电压 是动态可调输出。 范围为7V~20V (通过 I2C 控制更改输出电压255个阶跃/ 20mA 下的输出电流)

您可以有建议部分吗? 我们也可以使用升压 D2D + DAC 来完成这种设计。 如果是、我们是否可以使用参考电路?

                                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    总之、您需要在 Iout=20mA 时将 Vin=5V 转换为 Vout=7-20V? 如果是、最好使用升压转换器。 TPS63070是一款降压/升压转换器。 它只能用作升压转换器、但最大输出电压限制为9V

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Milos

    感谢您的回复~  

    因此、我们目前没有适合此类应用的器件。 对吧?

                                                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    应该有合适的器件、我将询问我们的升压工程师。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    您可以使用升压转换器 TPS61170和 CTRL 引脚上的 PWM 来设置输出电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    我假设您已经解决了这个问题。 因此、关闭了开机自检。 如果没有、只需在下面回复即可