This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202EXT:铅涂层

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202EXT, LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801031/lmz14202ext-lead-finish

器件型号:LMZ14202EXT
主题中讨论的其他器件: LMZ14202

大家好、我想澄清一下此组件页面中提供的一些信息。

它说铅/焊球涂层是 CU SN、这是否指铜/锡合金? 或者它是否代表纯锡(100%Sn)?

谢谢、致以诚挚的问候

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    LMZ14202EXT 的铅/焊球涂层对铜引线框使用100%雾锡镀层。 有关 TI 的铅涂层和镀锡工艺的更多信息、请参阅"环境信息"文件夹中的此链接。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、感谢您的澄清。

    最后一个问题、在您提供的链接中、您提到 SnCu 也是 TI 使用的无铅镀层。 因此、在未来的情形中、如果需要读取 CU SN (在"质量和封装"选项卡中)、要区分100%亚光锡和 SnCu 合金、必须具有完整的材料声明表、我的回答是否正确? 例如、对于 LMZ14202、完整的材料声明表在"均质物质详细信息"中列出了锡为"铅镀层"中的唯一物质。

    您能否通过选中此字段确认可以区分不同的无铅模板?  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    这是一个好问题。 我也可能会对这感到困惑。 让我与团队进行核实、并了解如何将两者区别开来。 当我获得更多信息时、我会返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jimmy、我将等待更多信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    在与质量工程师交谈后、我被告知、TI 产品上使用的所有镀锡均被视为亚光锡。 我对使用 CuSn 合金镀层的电源模块产品没有任何经验。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解、感谢您的支持。

    此致

    Gabriel