This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:TPS61201在输入和管理0.3V 时可以#39;t 输出3.3V 电压。

Guru**** 2385400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801012/tps61201-tps61201-can-t-output-3-3v-when-input-0-3v

器件型号:TPS61201

我的项目是收集射频能量并将其存储在电容器中。 TPS61201。  根据数据表、输入范围为0.3-5V、当我使用1.5V 3A 电池测试升压器时、输出仅为0.25V!  这是我的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peng:
    空载时是否会发生问题?

    请将电感的器件型号与其数据表更好地共享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无负载。 电感器是0805 芯片 电感器、没有数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:
    请使用数据表表中的表3中建议的类似参数更改电感。
    如果无法正常工作、请获取 Vin、Vout、SW 的波形、并分享您的布局。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说我必须使用 Coilcraft 的 LPS3015-222ML 吗? 实际上、我使用的是0805芯片导管(2.2uH)、图片中的符号不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不仅仅是 Coilcraft。
    我建议使用2.2uH、Isat>1.2A 的类似参数电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更新了原理图。 如果升压器工作正常、输出是否会随负载变化而变化? 该升压器能否在0.3V 输入或至少0.5V 输入下输出3.3V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:
    我想这是另一个问题。

    如果升压器工作正常、输出是否会随负载变化而变化?
    在正常工作模式下、输出将调节为目标值。

    2.该升压器在输入电压为0.3V 或输入电压至少为0.5V 时输出3.3V 电压吗?
    是的、可以。 但它可能支持小负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 Thx。 我将尝试更改电感器。 请保持此论坛打开、我将在测试结束后提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:
    不用客气。 如果您有任何补充、只需在下面发帖即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Wurth Elektronik 发现了一个电感器(Isat=1A)、 也发现 Booster IC 的某个位置接触不良。  在这些图片中、CH1=VOUT、CH2=VOUT。

    C17是存储电容器。 请忽略 R1和 R2。 其他组件的值与数据表中的示例相同。

    再次焊接后、Vout 达到3.3V、但如第一个图所示、噪声很大。  现在、升压器可以工作、以便我开始测试。

    首先、我将470uF 电容器充电至2V、然后将其连接到升压器、但 Vout 甚至低于2V。  这是因为电容器放电过快吗?

    我想知道、可以获得3.3V 输出的实际最小输入电压是多少?  我使用 电源进行测试、直到输入电压大约为1.2V 时、电压才达到3.3V!

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:
    请为我展示原理图。 尤其是 CIN/Cout 的器件型号。
    测试期间的负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:
    长时间没有听到您的声音。 我假设您已经解决了这个问题。 如果没有、请在下面回复~谢谢。