This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:输入电压范围与输出电压和电流

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798053/tps62742-input-voltage-range-wrt-output-voltage-and-current

器件型号:TPS62742

您好!  

我将 TPS62742用于电池供电的电路。 该电池是单节锂亚硫酰氯电池、额定电压为3.65V。 我的输出电压为3.3V、最大输出电流为150mA。  

3.65V 输入电压是否是此类应用的安全范围?  
我提出这一要求是因为、在数据表(典型应用电路)中、对于3.3V 负载、输入电压范围为4 - 5.5V。 但是、在几个图中以及在 Webench 应用电路中、允许350mV 的增量。

请告诉我此类系统是否可以工作或容易出现故障。  

请查找随附的参考原理图。  

感谢 e2e.ti.com/.../PWR_5F00_Management.pdf

TPS62742DSSR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    典型应用电路旨在让客户更好地了解如何在系统中使用该器件。

    是的、您可以在这些条件下使用此部件。 当 VIN (甚至低于3.65、约为3.55V)接近输出电压 VOUT=3.3V 时、该器件也可以进入100%模式。
    请确保您遵循 D/S 中的布局指南主题12
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈。 还有其他问题吗?
    它是否能帮助您解决问题?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    谢谢  
    请找到我为该系统和电源所做的布局图。  
    如果您发现任何歧义或改进、请告诉我。  

    感谢 e2e.ti.com/.../sig1.PDFe2e.ti.com/.../top-layer-PS.PDFe2e.ti.com/.../sig2.PDFe2e.ti.com/.../4505.bottom-layer.PDFe2e.ti.com/.../Composite.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于稳定性和噪声原因、我建议您使 CIN 和 COUT 共享相同的 GND 靠近并连接到 IC GND 焊盘。

    我建议您与数据表主题12.2中的布局示例相关、这里有一个很好的示例说明我刚才所做的操作。

    在这里、您还可以找到一份非常有用的应用手册、其中说明了通常最佳布局指南: slyt614

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈。 还有其他问题吗?
    它是否能帮助您解决问题?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian