This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029:使用 TPL5111EVM 测试板上嵌入的 TPS61029 ***紧急***

Guru**** 2581895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801263/tps61029-using-tpl5111evm-to-test-tps61029-embedded-on-board-urgent

器件型号:TPS61029

您好!

引脚1 - EN–直接与输入电压1.8V ~ 2.4V 相连、不带10K 上拉电阻器。

引脚8–PS–禁用节能模式,上拉10K,输入电压:1.8V ~ 2.4V。

结果:

输入电压:2V,Iload:空载输出电压:  4.47V

输入电压:2V,Iload:500mA  输出电压:  3.66V

输入电压:2V,Iload:550mA  输出电压:  3.29V

输入电压:2V、Iload:600mA  输出电压:  2.98V

这不是我们的预期结果。 我们需要高于@ 3.80V 的800mA 负载电流。

此外、您能否就 TPS61029的效率与输出电流提出建议? 在数据表中未找到该值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon:
    恐怕对于1.8-2.4V 的所有范围、tps61029无法支持3.8V/800mA。 您可以查看 TPS61021。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以解决您遇到的问题。 请使用 Vin、Vout、SW、FB 获取波形。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon:
    长时间没有听到您的声音。 我假设您已经解决了这个问题。 如果没有、请在下面回复~谢谢。