This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65400:WEBENCH 错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801571/webench-tools-tps65400-webench-error

器件型号:TPS65400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 TI;

 我已经尝试在 Webench 中编辑我的项目、现在我收到一个错误消息、提示"无法使用此器件创建设计"。

我通过简单地尝试将一个稳压器的 Vout 从6.9V 更改为7.05V 来获得此错误。奇怪的是,如果我将它从6.9V 更改为10V,它就可以工作(Vin 从14V 设置为16V)

我尝试更改过几次、但仍然得到错误、我甚至尝试了新设计、但得到的错误相同。

*请务必 注意,以前我从未遇到过此错误。

近况如何?

  

此致;

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我正在寻找 WEBENCH 团队的专家来研究这个问题。 谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢您报告此问题。我们正在努力解决此问题。 我们会及时更新您的最新信息。

    此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我们发现其中一个组件由于设计失败而无法构建。 我们现在已经解决了这个问题。 但是、由于最高结温违反125°C、此修复后设计将失败。
    您能否从您能够创建的设计历史记录中分享您的早期设计。

    谢谢、此致、
    阿图尔