请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好 TI;
我已经尝试在 Webench 中编辑我的项目、现在我收到一个错误消息、提示"无法使用此器件创建设计"。
我通过简单地尝试将一个稳压器的 Vout 从6.9V 更改为7.05V 来获得此错误。奇怪的是,如果我将它从6.9V 更改为10V,它就可以工作(Vin 从14V 设置为16V)
我尝试更改过几次、但仍然得到错误、我甚至尝试了新设计、但得到的错误相同。
*请务必 注意,以前我从未遇到过此错误。
近况如何?
此致;
Luis