This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854A:UC2854ADW

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801163/uc2854a-uc2854adw

器件型号:UC2854A

您好!

我将 UC2854ADW 用于5kW PFC 升压转换器(90V-270V 输入交流和400V 输出)。 我面临的一些问题是、PFC 输出电压不会调节、并且在转换器从满载状态变为空载状态时开始逐渐上升。 我们具有直流总线故障保护功能、可关闭控制器 IC。

我在浏览一些应用手册时发现、IMOUT 引脚(UC2854A 的引脚5)具有一个钳位二极管、可防止电压低于-0.5V。  

当我连接该二极管时、我不会看到直流总线电压中存在任何过冲问题。 但是、由于每个二极管都具有结电容、因此当我在其上连接一些低值陶瓷电容器(~22pF 至100pF)时、这也会有所帮助。 但是、某些电路板在使用220pF 电容器时工作正常、并提供低于该值的相同故障。

我的问题是、如果我连接220pF 电容器、是否会有任何问题。 输入电压。 它是否会对峰值输入电流或功率因数产生影响? 或者我是否应该使用钳位二极管?如果是,您是否可以推荐我在这里可以使用哪种类型的钳位二极管?

任何建议都将受到高度赞赏。

谢谢、此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、一位专家将很快回来与您联系。 谢谢。 ——邓
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek

    在数据表中、我们建议避免将引脚4和5置于–0.5V 以下、因此建议使用钳位二极管。 BAV23。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的回复并建议使用二极管。

    您还能建议使用 引脚5上的电容器(100-200pF)接地吗? 您是否认为它会影响控制器在峰值电流和功率因数控制方面的性能?

    谢谢、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek

    引脚5是电流感应(负电压)和电流基准环路的总和、如果您在引脚5上添加电容器 C 接地、并且引脚5和电流感应 电阻器之间有一个电阻器 R、则电流感应信号由 RC 滤波器进行滤波。 如果此 RC 滤波器的交叉频率低于开关频率的1/5、则功率因数和系统性能不受影响。

    此致、

    云生