您好!
我将 UC2854ADW 用于5kW PFC 升压转换器(90V-270V 输入交流和400V 输出)。 我面临的一些问题是、PFC 输出电压不会调节、并且在转换器从满载状态变为空载状态时开始逐渐上升。 我们具有直流总线故障保护功能、可关闭控制器 IC。
我在浏览一些应用手册时发现、IMOUT 引脚(UC2854A 的引脚5)具有一个钳位二极管、可防止电压低于-0.5V。
当我连接该二极管时、我不会看到直流总线电压中存在任何过冲问题。 但是、由于每个二极管都具有结电容、因此当我在其上连接一些低值陶瓷电容器(~22pF 至100pF)时、这也会有所帮助。 但是、某些电路板在使用220pF 电容器时工作正常、并提供低于该值的相同故障。
我的问题是、如果我连接220pF 电容器、是否会有任何问题。 输入电压。 它是否会对峰值输入电流或功率因数产生影响? 或者我是否应该使用钳位二极管?如果是,您是否可以推荐我在这里可以使用哪种类型的钳位二极管?
任何建议都将受到高度赞赏。
谢谢、此致、
Vivek