This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:140MHz 下引入高辐射发射

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801699/tps54331-inducing-heavy-radiated-emission-in-140mhz

器件型号:TPS54331

大家好、我们使用 TPS54331降压转换器设计了 AIS140车辆跟踪系统。  TPS54331用于对来自5V 的4V 2.5A 信号进行降压转换。

设计工作正常。 遗憾的是、设计在辐射发射测试期间失败。

为了确定问题、我们关闭了主电源部分、并使用备用电池进行了重新测试。 辐射发射极少。

您能帮我们解决这个辐射发射问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享原理图和布局吗? 让我们回顾一下它们。

    您可以在 VIN 和 GND 引脚附近添加一个0.1uF 陶瓷电容器、也可以在 SW 和 GND 之间添加一个缓冲电路。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已附加该设计。 缓冲器电路是否需要进行任何调优?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下应用手册。
    www.ti.com/.../slua831a.pdf

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有其他问题吗?

    肖恩