This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:UL 认证请求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801748/tps23861-request-for-ul-certification

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS1663

大家好、

我的客户在其产品中使用 TPS23861PWR。  

他收到了有关 TPS23861PWR UL 认证的请求、您能否为我提供所需的信息/建议?

提前感谢

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    由于我们的解决方案采用外部 FET 方法、因此 TPS23861上不提供 UL 认证。 这意味着客户可能会在电路板级别(而不是 IC 级别)申请 UL 认证。

    客户可能会问您、因为他们习惯与提供集成 FET 解决方案并可在 IC 级别获得 UL 认证的其他供应商合作。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    感谢您的回答、如果客户需要通过 UL 认证、您能建议您采取哪些步骤来实现这一点吗? 如果客户要添加 TPS1663等电子保险丝器件、是否可以改善/帮助认证流程?

    谢谢、此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai、我正在申请 Enginner、Penny Xu、在本例中寻求其他指导。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    正常保险丝应该足够好。 我们看到客户通过了使用正常保险丝的 UL 测试。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的深入见解。

    此致、
    Shai