This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:最大占空比

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802495/lmr33630-maximum-duty

器件型号:LMR33630

尊敬的 TI:

LMR33630的数据表显示最大占空比为98%。

当频率为400kHz 时、这是否同样适用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、测量将应用400kHz 的频率。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn