This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:VQON 的值是多少?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802175/bq25601-what-is-the-value-of-vqon

器件型号:BQ25601

尊敬的 TI:

/QON 已在内部上拉。 但我无法找到上拉电压有多大。 此电压是否在充电器和无充电器之间变化? 它也看起来是由二极管和电阻器上拉的。 它将产生多大的压降? 谢谢!

谢谢

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    这只是一种简化、但 VQON 在内部通过二极管或网络上拉至 VBUS 或 VBAT。 希望下面的波形能让您了解 QON 引脚上的实际电压(而不是 IC 内部的 VQON)。

    波形1:我设置 VBUS = 5V、并且未连接电池或系统负载、因此器件会浮动充电。 QON 大约为2.3V、并根据是否正在充电而略有变化。

    波形2:我将一个电容器连接到 BAT、并使用 SourceMeter 来模拟电池充电周期、从而增加了 VBAT。 同样、在整个测试过程中、QON 约为2.3V、而器件从预充电转换为快速充电、再转换为终止。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的波形。

    谢谢

    风扇