This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:VPP 的 TPS53659波特图问题

Guru**** 1861150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53659
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801651/tps53659-tps53659-bode-plot-question-for-vpp

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件:TPS53679

尊敬的 TI 专家:

根据"TPS53679_59原理图和 PCB 审核指南_Rev10"页13、VPP 如下所示。 我是否可以问为什么添加2x100 Ω 局部感应有助于改进波特图?

VPP 电压需要453/124ohm 电阻分压器并将 Vboot 设置为2.29V、以避免处于 DAC 范围的顶部。 建议添加2x100欧姆的局部感应以改善波特图。

谢谢、

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dora、
    感谢您提出问题。 此处改进波特图意味着与 BVSP/BVSN 上仅为124ohm/1kohm 的电阻分压器相比、具有更大的相位裕度。 由于 TPS53659电源轨 B 主要用于 VPP、后者是一个铜质有限且与电感器和输出负载之间距离很远的单相电源轨、因此会导致从 PCB 进入环路的寄生电感更高。

    查看指南中有一个详细的图、即124ohm 串联电阻连接到遥感、100ohm 串联电阻连接到局部感应、通过这种方式连接回引脚28 (BVSP)、 控制器可以同时从本地侧看到 Vout、从远程侧看到 Vout、但由于本地侧的寄生电感更小、因此获得更高的相位裕度、从而导致更高的相位裕度。

    希望这能回答您的问题。
    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chasel。