This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:上拉或下拉 LBI 引脚的推荐电阻值

Guru**** 2390540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802085/tps61030-recommendation-resistor-value-for-pull-up-or-pull-down-lbi-pin

器件型号:TPS61030

尊敬的团队:

如果我不需要使用 LBI 功能、则应该为上拉或下拉 LBI 引脚使用什么电阻器值(R1或 R2)? 或者、我应该在没有电阻器的情况下直接将 LBI 引脚连接到 GND 或 Vcc?

谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    此外、如果我们保持 LBI 悬空、会发生什么情况? 谢谢你。

    此致、
    Polly Chung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    如果未使用低电池电量检测电路、则 LBI 引脚应连接到 GND (或 VBAT)、并且 LBO 引脚可保持未连接状态。 不要让 LBI 引脚悬空。
    如果让 LBI 悬空、此引脚电压可能会上下波动、并导致更高的静态电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复。 下拉或上拉 LBI 引脚的建议电阻值如何?  或者、我应该在没有电阻器的情况下直接将 LBI 引脚连接到 GND 或 Vcc?

    再次感谢。

    此致、

    Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、
    在不使用电阻器的情况下将 LBI 引脚下拉至 GND。