This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2766:LM2766:推荐使用比 MBR0520LT1更小的二极管?

Guru**** 2502625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802156/lm2766-lm2766-recommend-smaller-diode-than-mbr0520lt1

器件型号:LM2766

大家好、团队、

我的客户将使用我们的 LM2766。

数据表建议使用 MBR0520LT1。  但是、他 的布板空间有限、希望使用更小的布板空间。

我们是否可以推荐将其他更小的等效二极管 与 LM2766结合使用?

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些分销商网站上搜索500mA SC-79 (SOD523)肖特基、可获得、例如 NSR0520V2、BAS52-02V 或 PMEG3005EB。 或一些非常小的 SOD962、例如 PMEG2005ESF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens 帮助回答问题。 二极管仅用于(导通)启动、因此其尺寸可与 SC-79/SOD523封装中的二极管尺寸一样小。 SOD962对我来说似乎太小了:-),尽管它可能起作用。

    谢谢
    应用工程学 Yohao Xi