This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:软启动电容 CSS 有限制吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802320/lm5122-does-soft-start-capacitor-css-has-limitation

器件型号:LM5122

大家好、

我可以帮您了解 LM5122的 SS 引脚是否存在电容限制? 我的客户希望使用高达22uF 的电容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    如果施加到电路的输入电压低于输出调节电压、答案是肯定的。 您可以设置尽可能大的 SS 电容器。 请注意、SS 源电流可能低至7uA、因此您的电容器泄漏电流应小于该值。

    如果您的输入电压可能高于输出电压设置点、我们不建议大于100pF 的电容器、或者您可能会看到高侧 FET 可能无法开启以实现旁路、但体二极管导通。


    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi