This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:IBIS 模型

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752, TPS23752EVM-145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801003/tps23752-ibis-model

器件型号:TPS23752

您好!

需要用于 TPS23752的 IBIS 模型来检查 EMC 仿真。 请告诉我哪种型号符合我的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了评估此 IC 的功能、我建议您订购 TPS23752EVM-145评估模块。

    感谢您关注德州仪器 PoE 产品。

    -Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的回答。 我们使用 PoE 芯片构建了电路板、并发现了 EMI 故障。 需要确定哪个部分具有更大的干扰、因此在构建新电路板之前、如果我们有用于仿真的 IBIS 模型将会很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 为了提高电路板的 EMI 性能、我建议您查看《采用隔离式反激设计符合 EMI 的 PoE 供电设备实用指南》应用手册(www.ti.com/.../slua469.pdf)、其中概述了设计 EMI 合规性时的关键注意事项、并提供了改善 EMI 的建议。 请随时查看本文档、如果有任何其他问题、请告知我。

    -Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您分享这些信息。 但问题是、我们确实看到了前面构建的电路板中的 EMI 故障、我们正在重新构建布局、在制造新电路板之前、我们需要检查仿真。

    这就是我检查 IBIS 模型是否包含在仿真中的原因。 请告诉我您对此的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Varadharajan、

    我是否可以询问在这种情况下终端设备是什么? 以及您尝试实现的 EMI 性能是什么?

    为了在这种情况下加快帮助您、我们很乐意查看您的原理图和布局以了解建议的更改。 也许我们应该召开一次电话会议,以便更深入地讨论这一点。

    感谢您使用德州仪器的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的响应和支持。 我不确定在终端应用中、我打算为具有 PoE 和电源的 DB 执行 EMI 仿真。 噪声容限高达110dB、因为我们在仿真中未包含任何模型。  

    由于它是机密信息、我们无法在组织外部共享原理图和布局、很抱歉。 如果您与我们分享 IBIS 模型以执行仿真、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Varadharajan、

    我们没有适用于此器件的 IBIS 模型。 如果无法共享原理图和布局、恐怕我们在这种情况下提供了最佳支持。

    感谢您使用德州仪器的 PoE 解决方案、