This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:PUCC28064D 和 UCC28064ADR 之间的差异

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800829/ucc28064a-difference-between-pucc28064d-and-ucc28064adr

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28064
你好

我对 UCC28064有疑问。

我们正在评估 PUCC28064D。

当前大规模生产的器件是 UCC28064ADR。

PUCC28064D 和 UCC28064ADR 之间有何差异、例如电气特性?

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我不理解您的资格。 什么是 PUCC28064D? 您在哪里获得了此器件型号? 您能否联系为您提供器件型号 PUCC28064D 的人员以检查差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我很抱歉。

    UCC28064D 和 UCC28064AD 之间有何区别、例如电气特性?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -在 UCC28064A 中、在欠压保护跳闸后、IC 保持关断状态的最短时间为450ms、这称为 tBORST。 即使输入电压超过欠压阈值、IC 在此期间仍强制保持关断状态。
    -在 UCC28064中、如果输入电压很快上升到超过欠压阈值、则 BO 跳闸后再次重新启动 IC。 这导致了交流线路电源关闭时的一些抖动、因此引入了 tBORST 时间。

    -在 UCC28064中,我们还修复了 UCC28064的错误。
    o在负载瞬态的某些特定条件下、当从突发波特输出时、软启动被激活、从而导致缓慢的瞬态响应。
    o这在 UCC28064A 中是固定的