This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源 IC 建议

Guru**** 2925440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3852, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802413/power-ic-recommendation

主题中讨论的其他器件:LP3852TPS7A33

你好

我的客户有两个以下的电源需求,您是否有任何解决方案? 谢谢

1) 12V -> +/- 6V /1.5A

2)+/- 6V ->+/- 5V/1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    TI 没有适用于1或2的单个 IC 解决方案。

    对于#1,有许多降压 IC 可供使用。
    模块、具有内部开关的转换器、具有外部开关的控制器。
    这是适用于12Vin 至6Vout 1.5A 的 Webench 设计
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    TPS563231DRLR

    这是适用于12Vin 至-6Vout 1.5A 的 Webench 设计
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    LM25088MH-1/NOPB

    对于#2、我是否可以假设您想获取+6V 至+5V 和-6V 至-5V?
    LDO 会产生1.5W 的热量(Vin-Vout) x Iout、这在许多情况下都是可以接受的。

    适用于+6V 至+5V 1.5A
    LP3852 5V 固定版本- 1.5A 快速响应超低压降线性稳压器
    www.ti.com/.../LP3852

    对于-6V 至-5V 1.5A、TI 既没有 LDO 解决方案、也没有开关解决方案。
    TI 可以提供1A 的 LDO 解决方案。
    TPS7A33 --3V 至-36V 输入电压、1A 输出电流、超低噪声、高 PSRR、低压降(LDO)线性稳压器
    www.ti.com/.../TPS7A33


    感谢您的评论。