This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30602:问题寄存器 RRT

Guru**** 2650795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802444/lmz30602-question-reg-rrt

器件型号:LMZ30602

您好!

根据2.2V 输出电压数据表的表4、建议的 RRT 为174kOhm。 但是、当我使用 WEBENCH 创建示例原理图时、RRT 值为365kOhm。 哪一个是正确的?

谢谢、

Uttara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttara、

    感谢您将此事提请我注意。 我建议遵循数据表的建议值。 在这种情况下、对于2.2V 输出、开关频率为1.5MHz 时、RRT 电阻应为174k Ω。 我将联系 Webench 团队以解决这一差异。

    此致、

    Jimmy