This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电阻分压器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801861/tps2121-resistive-divider

器件型号:TPS2121

您好、E2E、

因为我们希望降低系统的 IQ。

您是否善意地告诉我们 我们可以设置多大的电阻分压器最大值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、  

    您可以在详细的设计过程中看到、5k Ω 电阻器用于降低接地泄漏电流。  在15.2k 分压器上使用22V 输入时、您将损失大约1.4mA 的电流。  您可以增大此电阻以减小泄漏电流。    

    根据您的设计、通过电阻分压器的1mA 泄漏电流会很大?  如果系统负载已通过开关消耗1A 电流、则1mA 仅为电流消耗的0.1%。  

    PR 和 OV 输入具有高阻抗、无需太多驱动强度即可设置节点、如下面的泄漏规格所示。  您可以将电阻分压器增加10倍、并将电流消耗降低到~100s uA、这足以驱动此节点。  

      

    谢谢、  

    Adam