This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:BQ76940EVM 放电问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO, BQ78350, BQ78350-R1, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802226/bq76940evm-bq76940evm-problems-with-the-discharge

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350BQ78350-R1BQ40Z50

你(们)好。

我开始使用 BQ76940EVM 及其内置的 BQ78350DBT 和 BQ7694000DBT。

我正在学习有关电量监测计的知识。 我的应用是医疗设备的 BMS。 它是一款具有100A 峰值电流的16S1P、并通过 SBS 1.1进行连接

我让 qbStudio 工作:我可以与 PCB 通信并读取电池电压值。 无问题地校准 V I T 测量值。

Vbat 为47V、Vpack 为39V、使用万用表进行测量。

为什么 Vpack 为39V 而无负载? 更糟糕的是、如果我用200欧姆给 Vpack 负载、它会下降到0V!!!!

寄存器设置错误吗? 我是指 bqStudio 的 PCB 配置。

也许我必须激活放电 MOSFET……

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    有一个 FET 使能命令(在命令列表中查找 bqStudio 窗口右侧的 FET_EN 按钮)。 您能否尝试启用 FET 以查看这是否解决了问题? 此外、在寄存器屏幕上、您应该会看到标记为 CHG 和 DSG 的位-这些位显示 FET 是否处于活动状态。 红色表示"1"、绿色表示"0"。

    如果即使执行此命令后 FET 也未处于活动状态、请检查寄存器屏幕上是否存在任何故障条件。 许多故障通过打开一个或两个 FET 进行响应、因此了解这些故障并根据需要调整故障检测设置非常重要。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    你是对的。 抱歉....。 我是一名初学者。

    我看过"bq78350 technical reference.pdf"、但有一点.....。 很难。
    您能给我一些链接来开始了解 bq78350的主要性能吗? 我知道将来我必须详细阅读技术参考器件;但现在它将会有用一些 pdf ...。。 更简单。

    TI 提供了非常好的器件、入门套件和 PC Eclipse IDE;但遗憾的是、文献确实是技术性的。

    无论如何、非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    我知道-电池电量监测器件确实具有许多功能、但由于其复杂性、它们往往难以快速学习。 有一个名为《使用 BQ78350-R1》的应用手册可能会有所帮助(www.ti.com/.../slua924.pdf)。 我在几个月前对这一条进行了修订,以涵盖容易被忽视的许多重要步骤。 我还建议使用 EVM 用户指南获取有关设置的重要示例。

    我有一些时间、本视频可能有助于您了解电池电量监测计的整个开发流程。 它适用于不同的器件(BQ40Z50)、但它将帮助您了解 BQStudio。 您可以忽略有关"学习周期"的视频部分、因为这不适用于 BQ78350。 training.ti.com/bq40z50-setup-and-going-production

    但愿这对您有所帮助。 我将来可能会为 BQ78350制作视频。 您可能能够对大多数功能使用默认设置、但使用 BQ78350-R1应用手册将指导您完成关键参数。

    此致、
    Matt