This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:建议。 降压/升压 VIN 拓扑

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802393/bq25570-suggestion-buck-boost-vin-topology

器件型号:BQ25570

只是对未来修订的一些反馈。 如果此芯片能够在 VIN_DC 端执行降压和升压、那将会很好。 真正的 MPPT 功能非常适合消耗功率、但兼容太阳能电池板的选择有限。 对于我们的空间受限的应用、我们通过使用2个低压面板(SM141K04L)来缓解了这一问题、但 VBAT_OV > VIN_DC 的要求确实是有限的。

IXYS 刚刚发布了第3代 IXOLAR 高效 SolarBIT & SolarMD、其中大多数电池板的 V max 高于标准3.6V 锂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰克逊

    感谢您的反馈。 我将与设计通信。 仅需确认、只要太阳能电池板的 VMPP 点(不一定是 VOC)低于 VBAT_OV 阈值(典型锂离子电池为4.2V)、充电器就会正常运行。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、抱歉、我应该已指定 VMPP 而不是 VMAX。