This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141QRGEVM:SW 节点振铃

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802346/lm5141qrgevm-sw-node-ringing

器件型号:LM5141QRGEVM

大家好、

我使用 EVM 观察开关节点处的电压振铃。 我发现不同输入电压下的电压过冲和振铃有所不同。 在我看来、 VIN=12V 时的振铃(左图)更常见且更易于理解。  但是、当输入电压为24V 或更高时 、振铃变得不太明显。 顶部开关的开关速度似乎要慢得多? 这种现象是如何发生的? 请提供一些说明吗?

谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arie、

    一个因素是、电感器纹波电流在输入电压较高时增大、因此高侧 MOSFET 的电流较低、从而降低寄生开关环路电感中存储的能量。

    此外、功率 MOSFET 具有非线性寄生电容、因此它们的开关行为可能在高输入电压时发生变化。

    此致、
    Tim