This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:GND 引脚的额定电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802368/tpl7407l-current-rating-for-gnd-pin

器件型号:TPL7407L
主题中讨论的其他器件:ULN2003A

在 D/S 中、该器件的接地引脚电流额定值最高只能为2A。 这意味着 该器件的每个通道不能同时使用600mA 的平均电流、对吧?  

是否集成了任何4通道或8通道低侧开关? 谢谢。

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正确的、如果您查看数据表(图4、5、6)页面上的波形、您可以根据使用的通道数看到最大集电极电流与温度和占空比的关系。

    我们有用于8通道低侧开关的 ULN2803A、但我们没有任何4通道 LSS。 ULN2003A 可支持更高的集电极电流、但仅可用作7通道 LSS。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。