This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:最大集电极电流图4

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802265/uln2003a-maximum-collector-current-figure-4

器件型号:ULN2003A

您好!

有一些与此主题相关的帖子、但我仍然不确定我们的使用是否可行。 请让我问这个问题。

1、什么是设定限制?

图4、D 封装占空比与电流间的关系图

 该限制将来自功率耗散。 我认为正确吗?

2.占空比估算

 我们使用7个通道中的6个。 6个通道分为2组、1组和2组。 每个组有3个通道。 每个组需要相同的电流、如100mA。

 有四种状态。  

 1) 1)组1电流、组2不流动 ->称为此1

  2) 2)第1组电流、第2组电流         ->被称为2 (= 1+1)

  3) 3)第1组不流动、第2组流动         ->将其称为1

  4) 4)组1不流动、组2不流动 ->称为此0

重复1、1、2、1、1、0、0。 我假设这个占空比为75%(= 6 / 8)。 这种估算是否正确?

3.总驱动能力

假设占空比为75%、我可以看到图4中每个通道的流速大约为95mA。 我们整合了3个通道、因此总共可驱动约285mA 的负载。

我的估计值是否正确?

我想当环境温度为70C 时、ULN2003A 可以驱动大约285mA 的负载。 您是否会回顾我是否可以正确考虑?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我的想法不正确、请告诉我正确的估算方法。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    感谢您为我提供详细的应用。 请在下面找到您的问题的答案:

    1、什么是设定限制?

    [AH]:正确、最大电流受器件自发热的限制。 只要器件保持在热结范围内、您就可以使用额定电流运行。

    3.总驱动能力

    [AH]:我看不到估算方面的任何问题、因为您假设的是"最坏情况"情形。 您估算的最大电流是器件的良好测量值。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。