This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:应用报告中的多点通信"SLUA785"

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802241/bq76pl455a-multi-drop-communication-on-the-application-report-slua785

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件:ISO7721

在应用报告"SLUA785"中、使用了隔离式 CAN 收发器和 CAN 收发器。

为什么 选择 CAN 器件?

数字隔离器是否不好? 例如 ISO7721。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    之所以选择此选项只是为了展示汽车应用中具有多压降的更典型示例、用户是否需要使用数字隔离器也可以正常工作。

    此致、

    泰勒