This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895充电电流5A、为什么输入电流限制为3.25A、如何在输入限制为3.25A 的情况下实现充电电流5A?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25713, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802260/bq25895-bq25895-charging-current-5a-why-the-input-current-is-limited-to-3-25a-how-to-realize-charging-current-5a-with-input-limit-of-3-25a

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ24610

BQ25895充电电流5A、为什么将输入电流限制为3.25A、

如何在输入限制为3.25A 的情况下实现充电电流5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    通过使用效率平衡、Pout/Pin=4.2V*5A/(VBUS*3.25A)=eff~=0.9、您将发现 VBUS 需要为7V 或更高。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入为5V 时、充电电流是否达到5A? (__LW_AT__VBUS=5V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clark、

    不需要。    5V 输入电压的5A 充电器需要 具有 更接近 5A 输入电流限制的充电器。   目前、由于工艺和效率问题、我们的所有集成 FET 器件的输入电流限制都没有超过3.25A。  对于具有外部 FET 的独立非电源路径、我建议使用 BQ24610。  对于具有 PowerPath 和外部 FET 的 I2C、我建议使用 BQ25713。

    此致、

    Jeff