This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05050W:引线式和无引线式之间的差异

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798691/pth05050w-differences-between-leaded-and-leadfree

器件型号:PTH05050W

您好!

需要您的帮助以查看以下内容并提供建议:

 MPN:PTH05050WAS -引线式

用于将黑色板粘附到引线的粘合剂是什么。

黑色板的功能是什么。

MPN:PTH05050WAZ–无铅

用于将金属板粘附到引线的粘合剂是什么。

金属板的功能是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. PTH05050WAS -引线式:该引脚是唯一的来源、使用带有黑色垫圈的锡铅焊球。 垫圈由带黑色阻焊层的 FR-4 PCB 材料制成、按压安装到引脚上。 垫圈的目的是证明"水坝"型效应、并在模块组装过程中焊球进入静止状态时将其固定到位。

    2. PTH05050WAZ -无铅:该模块使用 SAC 合金无铅焊料、由不同的供应商制造。 金属垫圈具有与 WAS 模块相同的功能(如上所述);它是镀镍的、并在回流焊锡组装过程中将焊料固定到位。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、

    在 PTH05050WAZ -无铅:
    根据客户的观察,他们注意到 WAZ 的垫圈与模块的垫圈相比是不可移动的。
    除此之外、WAZ 垫圈看起来比垫圈厚得多。 这背后有什么原因?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到两个垫圈之间厚度不同的原因是它们由不同的材料制成、由不同的供应商制造。

    此致、
    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    在数据表中、所述的差异仅是铅精加工、而不涉及垫圈类型。

    在 WAZ 上使用较厚的垫圈有什么原因?

    是否可以在 WIS 部件上使用 WAZ 垫圈?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    厚度的差异是因为两个垫圈都是由不同的材料制成、并由不同的供应商制造。 两个金属垫圈具有相同的功能。

    不可以、不能在 WIS 部件上使用 WAZ 垫圈。

    此致、
    Alejandro