This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Δ 工具 BQ78350-R1:是否可以提供 bq78350-R1升级到 bq78350-R2的新添加寄存器的文档?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801683/webench-bq78350-r1-can-you-provide-the-documentation-of-the-newly-added-register-for-bq78350-r1-upgrade-to-bq78350-r2

器件型号:BQ78350-R1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您能否提供有关 bq78350-R1升级到 bq78350-R2的新添加寄存器的文档?我在中

"bq78350-R1 TRM 附录、适用于 bq78350-R2器件/bq78350-R1和 R2.pdf"

本文档中未提供许多寄存器。 是否有任何有关 bq78350-R2的其他技术文档?

Figure HT 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前唯一可用的文档是 TRM 附录。 我将尝试强调下面的所有寄存器差异、并将在将来考虑将这些差异添加到文档中。

    • 运行状态 A:添加了 PDSG 位(表示启用了预放电 FET)。 因此、SAFE 和 HCEFET 位已在 SPOT 上移位
    • 温度范围:R2具有由 T1 Temp -T6Temp 定义的更多温度范围 。 因此、该寄存器已更改:  
    • R1:OT HT ST LT UT (过热、高温、标准温度、低温、低温)
    • R2:OT HT STH RT STL LT UT (过热、高温、标准高温、推荐温度、标准温度低、 低温、低温)
    • 充电状态:添加了 MCHG (维护充电电流)。 电压范围已更改:
      • R1:FCHG PCHG (快速充电、预充电)
      • R2:HV MV LV PV (高压、中压、低压、预充电电压)、由数据闪存中的电压范围定义。
    • 制造状态:添加了 PDSG_EN 位

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OT HT ST LT UT 和 UTD UTC OTD OTC 之间有何区别?
    2. OT HT ST LT UT 在哪里设置了这些温度设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OT HT ST LT UT 表示由数据闪存中的温度范围设置的范围。 有关可视化说明和相应的数据闪存位置、请参阅《BQ78350-R1技术参考手册》的第2.5节和第5.6节。 这些是当前测量温度处于哪个范围内的指示器。

    UTD UTC OTD OTC 是故障状态指示灯。 (放电期间温度过低,充电期间温度过低,...)

    此致、

    Matt