This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:D+ D-连接

Guru**** 2826775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802079/bq25890-d-d--connect

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

我的客户使用 BQ25890 D+ D-(下面显示的 CHARGE_USB_DM 和 CHARGE_USB_DP)与 USB 适配器进行通信、以实现高压握手。

MCU 还需要与 USB 适配器通信。

因此、他们想知道是否可以通过0欧姆电阻将 D+ D-适配器连接到 BQ25890和 MCU。

他们是否需要 USB 开关在 MCU 和 BQ25890之间切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    除非强制通过 I2C 寄存器进行通信、否则 BQ25895 D+/D-仅在 VBUS 升至 UVLO 以上后的头2.2秒或更短时间内自动通信。 之后、引脚变为 HiZ。 我们有直接连接的客户、也有使用 USB 开关的客户。

    此致、
    Jeff