This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119Q:可用作四相非同步升压控制器

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119Q, LM5122-Q1, LM5119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802049/lm5119q-capability-to-use-as-4-phase-non-synchronous-boost-controller

器件型号:LM5119Q
主题中讨论的其他器件: LM5122-Q1LM5119

大家好、

我想知道、2x LM5119Q 可以用作四相非同步升压控制器、也可以不用作四相非同步升压控制器。 每个器件的 Hox FET 都替换为二极管。 需要60V 的输入电压、但只有 LM5122-Q1、其数字为4以实现四相。

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    在升压转换器中、Vout=Vin/D、这里 D 是高侧占空比电路。
    LM5119是一款降压控制器,Vout=Vin*D
    因此、LM5119不能用于升压转换器。

    我建议使用 LM5122-Q1或其他升压控制器。

    谢谢