This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:TPS62090 VS TPS62090QRGTRQ1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802040/tps62090-q1-tps62090-vs-tps62090qrgtrq1

器件型号:TPS62090-Q1

1.温度项目为何如此不同? 请解释原因?

2.为什么 TPS62090RGTR 的热阻会增大? 芯片材料是否有任何变化?

TPS62090RGTR TPS62090QRGTRQ1
温度  -40至85  -40至125
V (ESD)
人体放电模式(HBM)
±2000V ±2500
V (ESD)
充电设备模型(CDM)
±500V ±1500
RθJA μ A
(__LW_AT__Ω 结至环境热阻)Ω
47°C/W 45.6°C/W
RθJCtop μ A
(__LW_AT__Ω 结至外壳(顶部)热阻)Ω
60°C/W 58.9°C/W
RθJB μ A
(__LW_AT__Ω 结至电路板热阻)Ω
20°C/W 19°C/W
ψJT μ A
(__LW_AT__结至顶部特征参数)
1.5°C/W 1.1°C/W
ψJB μ A
(结至电路板特性参数)
20°C/W 19°C/W
RθJCbot μ A
(Ω 结至外壳(底部)热阻)Ω  
5.3°C/W 4°C/W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    这两种器件之间的差异很小、但它们专为不同的应用而设计。 TPS62090-Q1适用于汽车应用、两者均符合不同的标准。

    此致、
    Tanvee