This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:启动期间 PH 上的负电压。 TPS54622

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802162/tps54622-negative-voltage-on-ph-during-start-up-tps54622

器件型号:TPS54622

大家好、

我对 TPS54622有疑问。
在启动期间、PH 上存在负电压、但我不确定原因。 Ls 的体二极管似乎具有电流。 但 在启动过程中、要实现预偏置启动、应采用 DCM 模式。 那么、您需要检查这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    对于 TPS54622 、低侧 FET 在 SS/TR 达到1.4V 之前无法灌入任何电流。因此、在导通期间、电感器电流会上升、PH 处于 VIN 状态。  在关断期间、电感器电流斜降、PH 为负、等于 IL 乘以 Rdson。  当电感电流达到零时、低侧 FET 关闭、因此 PH 波形看起来像 DCM。