This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:红外模式和闪存模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802195/lm36011-ir-mode-and-flash-mode

器件型号:LM36011

尊敬的所有人

    我有两个有关 LM36011器件的问题、请帮助我解决、非常感谢。

    1. IR 模式与 Flash 模式有何不同? 我检查红外模式使用存储在 LED 闪光灯亮度寄存器中的电流值、因此我不知道它们之间的区别是什么。

    2.如数据表中的下图所示,它说脉宽必须设置为大于1ms,所以我想知道它会影响 IR 模式? 因为 IR 模式是" IR 脉冲的所有时序均由外部控制"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    红外模式的响应时间较短,通常需要快速响应时间;
    不需要、在 IR 模式下、您无需为脉冲提供如此长的时间。 IR 模式的最小脉冲取决于升压模式或 IR 模式。
    在导通模式下、IR 模式下的最小脉冲宽度约为40us;
    在升压模式下、IR 模式下的最小脉冲宽度约为200us。
    此致
    肖恩