This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:如何使用 TPS54302 EN 引脚

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800935/tps54302-how-to-use-tps54302-en-pin

器件型号:TPS54302

以下句子是什么意思? 无法直接使用 I/O 端口来控制 EN 引脚?

“EN 引脚有一个内部上拉电流源,允许用户悬空 EN 引脚以启用器件。 如果应用需要控制 EN 引脚,请使用漏极开路或集电极开路输出逻辑与该引脚连接”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用外部使能信号来控制 EN 引脚、请在数据表"6.5电气特性"中找到使能阈值电压。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着什么? 我是否必须使用漏极开路或集电极开路输出逻辑连接到引脚? I/O 正常连接控制是否无法正常工作?

    “如果应用需要控制 EN 引脚,请使用漏极开路或集电极开路输出逻辑与该引脚连接”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部 I/O 电路 通过 漏极开路或集电极开路输出逻辑实现。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前控制芯片 EN 引脚的 IO 端口。
    如果电流输出能力大于 EN 引脚的电流需求、
    我可以使用 IO 端口直接控制 EN 引脚。 这意味着什么?
    手册中未发现 EN 电流有大电流需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于大多数 I/O、内部电路为 漏极开路或集电极开路输出、您可以直接将 I/O 与 EN 引脚连接。

    如果有与 I/O 连接的上拉电阻器、上拉电阻器应该是一个大的垃圾、例如100k Ω、最好将灌电流限制在100uA 以内。  

    肖恩