This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:TPS2052B 输出电流问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B, TPS2052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800719/tps2052b-tps2052b-output-current-issue

器件型号:TPS2052B
主题中讨论的其他器件: TPS2052

您好!

我已经为 USB 集线器 usb2514B 提供了足够的电源、因此 EN1至 EN4为逻辑高电平、tps2052B 处于活动状态、因此我可以获得 Vout1至 Vout4 5V、500mA。

我使用了2 tps2052b,但当我使用1E、5W 熔断电阻器检查最大输出电流能力时,它仅显示220mA 的最大电流。

我还使用 WiFi 加密狗、它需要超过300mA 的电流、因此有时它可以工作、有时甚至不工作。 所以我很困惑该怎么做? 其次、当我在不同的 tps2052b 上使用 WiFi 软件狗和其他板时、它运行良好、但当在同一芯片的2个不同通道上使用时、它会导致无法通电的问题。

让我知道如何检查它的输出连续电流。

谢谢、

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    我不清楚您对以下内容的描述。 您可以通过集线器获得500mA 输出电流。 为什么仅获得220mA 的最大电流。

    我不清楚您检查最大输出电流的方法。

    您最好上传相关的动态信息、以便更好地理解。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PRO101_2D00_004A_2D00_R001_2D00_2.pdf

    您好、Zhang、

    请查找随附的原理图,并告诉我您获得500mA 持续输出电流的建议。

    谢谢

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irfan、

    很抱歉耽误你的回答。
    您是否有输出电流的波形和 OC 的波形?
    由于器件电流限制@1.5A、我认为您的电源设置可能有问题或您的电子负载。
    您可以移除一个 TPS2052B、也可以移除集线器 IC、只需为一个 TPS2052上电即可测试输出电流。

    如果有其他问题、请随时与我联系。
    或者您可以将电子邮件留给我、我会给您打电话。
    很抱歉耽误你的回答。

    如果您认为这可以解决您的问题、请单击"问题已解决"按钮。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irfan、
    问题是否已解决?
    我将首先结束该问题。 如果您仍有任何疑虑、请随时与我联系。
    谢谢。